This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 通道 CC2540的配置

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/568893/configuration-for-the-channel-cc2540

大家好、现在我要做的一个项目是允许客户更改数据广播的频道。 我们现在都是通道37、38和39。 嗯、有一些轻微的错误、当我写入该值时、它不会将其更改为我写入的值。

在 peripheral.c 中、我们知道通道37、38和39分别为0x01、0x02和0x04。 当我写入0x01时、广播通道应该成为通道37、但不幸的是、它不是。 要配置通道、我应该使用 GAPRole_SetParameter、对吧? 因为当我使用该 GAP 设置参数函数时、我可以对其进行更改。 由于我只需为项目添加此要求、因此我只需遵循此项目中已定义的函数。 基本上、它们从简单的 nV 写入值、然后将其传递到 osal_nV、但它不起作用。  

我的问题是,如果要配置广播通道的值,我应该使用什么功能?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Loon、

    您是对的、您将需要将 GAPRole_SetParameter 与 GAPROLE_ADV_CHANGE_MAP 参数结合使用。 您可以选择的通道在 gap.h 中定义为:GAP_ADVCHAN_defines

    这将修改 peripheral.c 中的 gapRole_AdvChanMap 变量

    此致、
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Rebel。 =)