请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2 Thread 中讨论的其他器件:CC2650
尊敬的 TI:
这些来自 CC2640R2 SDK 的 TI-RTOS 示例程序不起作用? 我正在使用 CCSV7。 您可能尚未使用 CCSV7测试这些示例程序。
- pwmled_CC2640R2_LAUNCHXL_tirtos_ccs
- uartecho_CC2640R2_LAUNCHXL_tirtos_ccs
我在下面 的 CC2640R2_LAUNCHXL.h 中进行了这些更改、以解决编译错误。
#ifndef __CC2640R2_LAUNCHXL_Board_H__
#define __CC2640R2_LAUNCHXL_Board_H__
#ifdef __cplusplus
extern "C"{
#endif
/* includes */
#include
//#include
#include //由 Markel 添加
对于 uartecho_CC2640R2_LAUNCHXL_tirtos_ccs、Tera Term 没有输出。 我试过几次。 我还观察到、当您使用 CCS->Debug 时、它就会运行。 正常情况下、它将停止、您可以按 CCS->Debug->Run 按钮以运行程序。
-克尔