This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:CC2640R2 SDK 中的 TI-RTOS 示例程序不起作用?

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/569156/launchxl-cc2640r2-ti-rtos-example-programs-at-cc2640r2-sdk-does-not-work

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

尊敬的 TI:

  这些来自 CC2640R2 SDK 的 TI-RTOS 示例程序不起作用? 我正在使用 CCSV7。 您可能尚未使用 CCSV7测试这些示例程序。

  1. pwmled_CC2640R2_LAUNCHXL_tirtos_ccs
  2. uartecho_CC2640R2_LAUNCHXL_tirtos_ccs

  我在下面 的 CC2640R2_LAUNCHXL.h 中进行了这些更改、以解决编译错误。

#ifndef __CC2640R2_LAUNCHXL_Board_H__
#define __CC2640R2_LAUNCHXL_Board_H__

#ifdef __cplusplus
extern "C"{
#endif

/* includes */
#include 
//#include 
#include //由 Markel 添加

对于 uartecho_CC2640R2_LAUNCHXL_tirtos_ccs、Tera Term 没有输出。 我试过几次。 我还观察到、当您使用 CCS->Debug 时、它就会运行。 正常情况下、它将停止、您可以按 CCS->Debug->Run 按钮以运行程序。

-克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Markel:

    项目在这里工作正常、我只需修复编译器错误。 您能否检查 tirtos_builds_CC2640R2_LAUNCHXL_tirtos_ccs 项目是否已导入和构建?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marie、

    因为 CC2640R2 Launchpad 连接到一个 USB 端口、CC2650 Launchpad 连接到另一个 USB 端口。

    我在仅连接 CC2640R2 Launchpad 且工作正常的情况下测试了 PWM TI-RTOS 示例程序。

    感谢你能抽出时间。

    -克尔