This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2650:使用 UART Echo 项目和简单的 BLE Peropheral + Observer 项目

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/600394/ccs-launchxl-cc2650-using-uart-echo-project-with-simple-ble-peropheral-observer-project

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我正在使用 CC2650 Launchpad、并已将其配置为 BLE 信标观测器。  

我想使用 UART 将接收到的 AdvData (信标)发送到我的 PC、该数据将从 CC2650 LP 发送到我的 PC。 UART 回显项目可以为我正常工作、但我不确定如何将 UART 回显项目与其他 BLE 示例项目配合使用、因为我对 UART 和 BLE 非常陌生。

我需要有关使用 UART echo 项目将接收到的 AdvData 发送到我的 PC 的帮助。 您能告诉我如何开始吗? 非常感谢提供参考指南。  

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想补充一点:我正在使用 BLE 堆栈 v2.2.1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ankita、您好!

    此类引用已被限定在范围内、但我无法说我们何时会将其设置到位。 目前、我建议查看 Display UART 模块是否足以将您的 AdvData 发送到 PC。