请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC2650 Thread 中讨论的其他器件:CC2650
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在使用 CC2650 Launchpad、并已将其配置为 BLE 信标观测器。
我想使用 UART 将接收到的 AdvData (信标)发送到我的 PC、该数据将从 CC2650 LP 发送到我的 PC。 UART 回显项目可以为我正常工作、但我不确定如何将 UART 回显项目与其他 BLE 示例项目配合使用、因为我对 UART 和 BLE 非常陌生。
我需要有关使用 UART echo 项目将接收到的 AdvData 发送到我的 PC 的帮助。 您能告诉我如何开始吗? 非常感谢提供参考指南。
提前感谢您!