请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F Thread 中讨论的其他器件: CC2650
工具/软件:TI-RTOS
我使用 cc2650 launchpad、并将 cc2650芯片替换为 cc2640r2f 芯片、现在我使用1_35_00_33 SDK 中的简单外设项目开始、编译和调试正常、在 IO 上可以浅蓝色找到简单外设。 现在、我想查看调试信息、 预处理器中的 Board_display_use_uart=1看起来不错、我的 Win7 64位计算机上有两个 COM 端口、但我甚至无法打开它、总是抱怨它被使用、那么如何打开此应用程序 COM 端口来显示调试信息?