This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2640R2F:为什么我不能使用串行终端程序在简单外设项目中打开应用程序 COM 端口?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/600497/rtos-cc2640r2f-why-i-can-not-use-a-serial-terminal-program-to-open-the-application-com-port-in-simple-peripheral-project

器件型号:CC2640R2F
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

工具/软件:TI-RTOS

我使用 cc2650 launchpad、并将 cc2650芯片替换为 cc2640r2f 芯片、现在我使用1_35_00_33 SDK 中的简单外设项目开始、编译和调试正常、在 IO 上可以浅蓝色找到简单外设。 现在、我想查看调试信息、 预处理器中的 Board_display_use_uart=1看起来不错、我的 Win7 64位计算机上有两个 COM 端口、但我甚至无法打开它、总是抱怨它被使用、那么如何打开此应用程序 COM 端口来显示调试信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我重新安装 ti_emupack_setup.exe 后、现在似乎可以打开它并打印一些调试信息、但信息似乎是编码的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来您现在已经准备好了。 您看到的"编码"文本是 VT100仿真、可提供漂亮的输出。 您可以使用 PuTTY、PuTTY 会解释这一点或通过在 项目中预先定义 Board_display_use_uart_ansi=0来禁用它。