This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/LAUNCHXL-CC2650:随机采样

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/600328/rtos-launchxl-cc2650-random-sampling

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我是使用 CC2650 Launchpad 启动设计的。  如果下面的问题太愚蠢,我可能会说很抱歉。  

我打算使用两个 Launchpad 来建立 WSN。 一个作为 TX、另一个作为 RX。  我发现 TI-RTOS 中的示例非常有效。  然后、我需要在 TX 中执行随机采样。  我不知道设置随机时钟是否正确。  同时、我找不到一个示例告诉我如何设置随机时钟。 我现在使用 CCS 对其进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您创建一个随机计时器事件来执行此操作。