请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC2650 Thread 中讨论的其他器件:CC2650
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我是使用 CC2650 Launchpad 启动设计的。 如果下面的问题太愚蠢,我可能会说很抱歉。
我打算使用两个 Launchpad 来建立 WSN。 一个作为 TX、另一个作为 RX。 我发现 TI-RTOS 中的示例非常有效。 然后、我需要在 TX 中执行随机采样。 我不知道设置随机时钟是否正确。 同时、我找不到一个示例告诉我如何设置随机时钟。 我现在使用 CCS 对其进行编程。