请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 我对 JTAG 仿真器与 TI cc2640的连接有疑问。 我一直在使用具有20引脚 ARM JTAG 连接器的 SmartRF06评估板进行调试、现在我正在尝试使用来自 Embest 的具有14引脚 JTAG 接口的 XDS100v3 JTAG 仿真器。 我已经使用“SmartRF Flash Programmer 2”和 IAR Embedded Workbench 7.80.2测试了设置。 IAR Embedded Workbench 提供了错误代码275。
- 我们能否使用 Embest XDS100v3 JTAG 仿真器(请参阅随附的器件图片)
- 20引脚 ARM JTAG 连接器(SmartRF06评估板)和14引脚 JTAG (Embest XDS100v3 JTAG 仿真器)之间的引脚转换/映射是什么
BR
安德斯兰热