This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:仿真器 XDS100v3 14引脚连接器

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/599930/cc2640-emulator-xds100v3-14-pin-connector

器件型号:CC2640

我对 JTAG 仿真器与 TI cc2640的连接有疑问。 我一直在使用具有20引脚 ARM JTAG 连接器的 SmartRF06评估板进行调试、现在我正在尝试使用来自 Embest 的具有14引脚 JTAG 接口的 XDS100v3 JTAG 仿真器。 我已经使用“SmartRF Flash Programmer 2”和 IAR Embedded Workbench 7.80.2测试了设置。 IAR Embedded Workbench 提供了错误代码275。

 

  • 我们能否使用 Embest XDS100v3 JTAG 仿真器(请参阅随附的器件图片)
  • 20引脚 ARM JTAG 连接器(SmartRF06评估板)和14引脚 JTAG (Embest XDS100v3 JTAG 仿真器)之间的引脚转换/映射是什么

BR

安德斯兰热

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hei Anders、

    我自己对 Embest 调试器没有任何特别的经验、但任何 XDS100v3都应该起作用。 对于引脚转换、您必须参考各种调试器的原理图或外引脚图。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anders Lange、您好!

    您是否发送 JTAG 引脚连接图片?