I 团队、
以下是客户的请求:
使用 sdk5.30时、图1所示的配置在天线1和天线2之间切换。 
图2显示了通过正式 Python 脚本收集的 IQ 数据。 在获得的数据中有多个 pkt 通道。 
问题是、以下哪一项是通过官方 Python 脚本获取的 IQ 数据?
- 在同一 pkt 通道内收集的 IQ 数据仅适用于天线1还是仅适用于天线2?
- 同一个数据包中的 IQ 数据包含天线1和天线2采集的数据?
- 下图是 客户在按照天线1和2采集顺序分离天线1和2的 I 数据后获得的数据图像。 上面是天线1的 I 数据、下面是天线2的 I 数据。可以发现天线1中的 I 数据根本不像正弦波、这是正常的吗?

- 下图是一个用于收集180组 I 数据的 pkt 通道、这180组数据不会分离天线1、2数据、而是 I 数据图像更像正弦波、为什么?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
Nick