This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:有关 IQ 数据的一些问题。

Guru**** 2559040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1181907/launchxl-cc26x2r1-some-issues-about-iq-data

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1

I 团队、

以下是客户的请求:

使用 sdk5.30时、图1所示的配置在天线1和天线2之间切换。

图2显示了通过正式 Python 脚本收集的 IQ 数据。 在获得的数据中有多个 pkt 通道。

问题是、以下哪一项是通过官方 Python 脚本获取的 IQ 数据?

  1. 在同一 pkt 通道内收集的 IQ 数据仅适用于天线1还是仅适用于天线2?
  2. 同一个数据包中的 IQ 数据包含天线1和天线2采集的数据?
  3. 下图是 客户在按照天线1和2采集顺序分离天线1和2的 I 数据后获得的数据图像。 上面是天线1的 I 数据、下面是天线2的 I 数据。可以发现天线1中的 I 数据根本不像正弦波、这是正常的吗?
  4. 下图是一个用于收集180组 I 数据的 pkt 通道、这180组数据不会分离天线1、2数据、而是 I 数据图像更像正弦波、为什么?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、                                                         

Nick