请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 尊敬的 TI 专家:
我们有关于天线多样性设计的一些问题。 请允许我确认。
[问题1]
CC2650能否 支持天线分集功能?
根据数据表、TI 似乎提供了图7-1所示的天线分集设计。
[问题2]
如果是、TI 是否提供天线多样性的示例代码?
我们可以从何处获得它们?
[问题3]
如果问题1答案是肯定的、那么下面哪种天线设计将是良好的射频性能?
1.天线选择开关+差分天线
2.使用2根天线进行单端操作。
此外、请告诉我您选择的原因。
[问题4]
根据 TRM、TI 似乎使用 CMD_RADIO_SETUP 在 FrontEnd 模式下提供天线分集命令。 请告诉我"0x3"和"0x4"的详细信息(天线分集)吗? 如何使用此命令?
此致。
Kaka