This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:天线分集

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/568968/cc2650-antenna-diversity

器件型号:CC2650

尊敬的 TI 专家:

我们有关于天线多样性设计的一些问题。 请允许我确认。
[问题1]
 CC2650能否 支持天线分集功能?
根据数据表、TI 似乎提供了图7-1所示的天线分集设计。

[问题2]
如果是、TI 是否提供天线多样性的示例代码?
我们可以从何处获得它们?

[问题3]
如果问题1答案是肯定的、那么下面哪种天线设计将是良好的射频性能?
1.天线选择开关+差分天线
2.使用2根天线进行单端操作。
此外、请告诉我您选择的原因。

[问题4]
根据 TRM、TI 似乎使用 CMD_RADIO_SETUP 在 FrontEnd 模式下提供天线分集命令。 请告诉我"0x3"和"0x4"的详细信息(天线分集)吗? 如何使用此命令?

此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kaka、

    由于数据包的传输方式、BLE 中无法实现天线分集。 您可以参阅以下讨论: e2e.ti.com/.../1913803

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JXS、

    我明白了。 那么、专有模式如何呢?

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaka、

    我看到您在我们的2.4GHz 专有论坛 中也有类似的问题:e2e.ti.com/.../568755
    我将让我们的专家跟进非 BLE 专有实施。 由于这是 BLE 论坛、我将结束本次调查。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JXS、

    我明白了。 我发表了相同的讨论、但我还无法得到答案。
    因此、如果可能、请继续执行此操作。

    此致。
    Kaka