This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/LAUNCHXL-CC2650:在此平台上设置 I2C 接口、以便与连接 Tiva C 系列的 Launchpad 1294XL 进行通信

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC2650, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/591882/rtos-launchxl-cc2650-setting-up-i2c-interface-on-this-platform-to-talk-to-tiva-c-series-connected-launchpad-1294xl

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好

我想将 Tiva C Launchpad 1294XL 设置为通过 LAUNCHXL-CC2650访问蓝牙。 考虑到应用、I2C 接口是首选接口。 请给出相同的指针。

是否有在 CC2650的 Launchpad 上设置 I2C 总线的示例或代码

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在此处找到 I2C 设置的开箱即用示例:

    尽管示例代码位于 sensortag 平台上、但代码适用于所有不同的平台。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、请注意、没有为 CC26xx 提供 I2C 从器件驱动程序、因此您需要在 TivaC 上实现从器件功能。 如果您要与其他 MCU 建立通信、我们建议使用 UART 或 SPI 作为通信总线。

    祝你一切顺利