This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:有关 CC2650MODA 布局的问题

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, BOOSTXL-CC2650MA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/568786/cc2650moda-question-about-cc2650moda-layout

器件型号:CC2650MODA
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-CC2650MA

大家好、

我对 CC2650MODA 布局有疑问。

我应该使用下面的(A)或(B)进行设计?

(a) SWRS187A 33页

(b) "BOOSTXL-CC2650MA 设计文件 "(swrc324.zip)中的 BOOSTXL-CC2650MA_1_0_Mech.pdf

此致、

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sasaki、您好!
    我将进行调查并返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sasaki 先生、您好!
    有两个测试引脚(RF 路径和接地)、因此请遵循 CC2650MODA 数据表(A)中给出的建议。 通常、顶层接地层顶部都有阻焊层、因此这只是一个额外的预防措施、可避免 RF 路径测试焊盘短接地。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Erik San

    感谢您的信息。
    我将遵循数据表中的建议。

    此致、
    Sasaki