This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:CC2640裸片+无晶振运行

Guru**** 2567315 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/568633/cc2640-cc2640-in-bare-die-crystal-less-operation

器件型号:CC2640

大家好、

客户要求在以下情况下申请高度受限的应用:

  1. 我们是否提供 CC2640 (R2)的裸片解决方案
  2. CC2640是否可以在不使用24MHz 晶体的情况下运行 BLE、从而在内部 HF RC 振荡器上运行

谢谢您、Patrick Verkennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    我们刚刚发布了采用 WCSP 封装的 CC2640R2F。 尺寸为2.7 x 2.7 mm。 有关详细信息、请参阅 CC2640R2F 数据表。

    如果没有24MHz 晶体、则无法运行无线电。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此处为参考设计:
    www.ti.com/.../swrc336
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    编辑:Fredrik 首先看到这个! 我要补充的一点是、无需32K xtal 即可运行、但只能用于特定的 BLE 应用。


    1) 1)我们提供2.7mm x 2.7mm WCSP -

    2) 2)无线电需要24MHz 晶体-内部 HF RC 振荡器实际上仅用于 CPU


    此致、
    反叛分子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fredrik、谢谢! 是的、这真的很小。
    要求裸片的原因是客户的高度限制为400um。
    此致、Patrick