请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 大家好、
客户要求在以下情况下申请高度受限的应用:
- 我们是否提供 CC2640 (R2)的裸片解决方案
- CC2640是否可以在不使用24MHz 晶体的情况下运行 BLE、从而在内部 HF RC 振荡器上运行
谢谢您、Patrick Verkennis
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.