This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:CC2640的晶体振荡器和晶体选择

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/568387/cc2640-crystal-oscillator-and-crystal-selection-for-the-cc2640

器件型号:CC2640

大家好、

参考 http://www.ti.com/lit/an/swra495e/swra495e.pdf

我有以下问题。 这些都是基本的理解怀疑。 请大家解决这些问题。

1.对于24MHz 晶体振荡器、 CL_INT 是什么意思? 它是否意味着 TI 芯片 CC2640的输入/输出电容。

文档指出、内部电容的默认设置为9pF、是 使用/不使用外部电容。

使用外部负载电容器时、是否可以使用内部电容器阵列? 否则、CL_INT 的值是多少(是2pf)

4.您能否解释 CL_INT 和 CL (负载电容)之间的关系?

在不使用外部电容器的情况下将 CL 设置为9pF、即使用内部电容器阵列、Cdelta 的值是多少

非常感谢您的参与。

谢谢、

Sujata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sujata、

    CL_INT 是可变内部负载电容器阵列
    2.这是内部电容器阵列的默认设置
    使用外部负载电容器没有意义
    CL_INT 是内部负载电容器、CL 是外部电容器
    默认设置为9pF、因此如果这是您需要的值、则无需更改。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

    感谢您的回答。 我仍然不清楚两件事。

    关于 TI 文档的问题4和方程式14

    即 CL_INT=9+Cdelta、在这9中指示哪些参数? 执行9对应于 CL (在表1中、 对于24MHz 晶体、CL 为9pf)。

    2.关于问题5、CL 的默认设置是9还是 CL_INT 的默认设置

    非常感谢。

    谢谢、

    Sujata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sujata、

    表1仅指 TI 参考设计中使用的特定晶体。 可以使用其他具有其他 CL 值的晶体。

    在公式4中、"9"是内部电容器的默认设置、包括电路板、引脚等上的寄生电容 Cdelta 是相对于默认值的偏移、可以是正的或负的。 您可以根据表3在 CCFG 中应用增量值。

    换句话说、如果您选择 CL=6pF 的24MHz 晶体、则必须将 CCFG 增量值设置为-18或-19。

    谢谢、
    Fredrik