请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 大家好、
参考 http://www.ti.com/lit/an/swra495e/swra495e.pdf
我有以下问题。 这些都是基本的理解怀疑。 请大家解决这些问题。
1.对于24MHz 晶体振荡器、 CL_INT 是什么意思? 它是否意味着 TI 芯片 CC2640的输入/输出电容。
文档指出、内部电容的默认设置为9pF、是 使用/不使用外部电容。
使用外部负载电容器时、是否可以使用内部电容器阵列? 否则、CL_INT 的值是多少(是2pf)
4.您能否解释 CL_INT 和 CL (负载电容)之间的关系?
在不使用外部电容器的情况下将 CL 设置为9pF、即使用内部电容器阵列、Cdelta 的值是多少
非常感谢您的参与。
谢谢、
Sujata