This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Android 连接错误 GATT 错误:GATT 写入不允许

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/591848/android-connection-error-gatt-error-gatt-write-not-permitted

主题中讨论的其他器件:CC2650CC-DEVPACK-DEBUGCC2650STK

首先、我下载了 sensortag 的 Android 应用程序、并成功通过 sensortag 应用程序的 BLE 接口连接到 sensortag。连接后、我决定升级 sensortag 的固件。我选择1.3版的 BLE 并开始升级。Somehow、我的蓝牙连接丢失、升级中断。 中断后、我无法进入我的 sensortag。 Android 应用程序似乎我的 sensortag 是"CC2650 Programmer"、当我尝试连接设备时、我收到错误" GATT error:GATT write not permitted "。我拔下并重新插入电池、但没有任何变化。如何处理问题并重置 sensortag? (我没有调试器)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Baran、

    如果按住两个按钮10秒无法恢复固件、则需要使用 DevPack 调试器(CC-DEVPACK-DEBUG)或外部 JTAG 编程器对 CC2650STK 固件进行重新编程。

    祝你一切顺利