请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:CC2650、 CC-DEVPACK-DEBUG、 CC2650STK首先、我下载了 sensortag 的 Android 应用程序、并成功通过 sensortag 应用程序的 BLE 接口连接到 sensortag。连接后、我决定升级 sensortag 的固件。我选择1.3版的 BLE 并开始升级。Somehow、我的蓝牙连接丢失、升级中断。 中断后、我无法进入我的 sensortag。 Android 应用程序似乎我的 sensortag 是"CC2650 Programmer"、当我尝试连接设备时、我收到错误" GATT error:GATT write not permitted "。我拔下并重新插入电池、但没有任何变化。如何处理问题并重置 sensortag? (我没有调试器)。