This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BLE 安全配对

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/568266/ble-security-pairing

您好!

下面是有关 BLE 安全连接的一些问题、

1.安全模式1 3级和4级有何区别?

2.如何将 BLE 2.02安全示例修改为安全模式1级别1?

感谢您的回答和时间。

Wei Lu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.安全模式1 3级和4级有何区别?

    -->此问题毫无意义,因为根据规范“安全模式1永远不会启动任何安全程序”,而级别3和级别4需要有 MIPTM、身份验证等安全程序。

    2.如何将 BLE 2.02安全示例修改为安全模式1级别1?

    -->使用安全示例执行不需要安全的操作毫无意义(模式1永远不会启动任何安全程序)  

    此外、只有模式4 (安全模式)应使用您提到的级别对安全要求进行分类。

    请查看蓝牙规范第3卷 C 部分第5节"安全方面"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christin:

    您对模式1的理解是什么?模式1永远不会启动任何安全程序?

    我发现了该规格的表熔、现在我真的很困惑。

    Wei Lu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我检查了另一章。

    我知道您要检查的位置、现在我可以更好地理解您的问题。

    模式1 3级和4级的唯一区别是安全连接。 安全连接使用椭圆曲线迪菲-赫尔曼加密技术。

    对于您的第二个问题:
    2.如何将 BLE 2.02安全示例修改为安全模式1级别1?
    -->同样,没有安全性、没有身份验证、没有加密。 无需使用安全连接示例即可实现所需的功能。 您基本上只需要普通的 simple_peripheral + simple_central、而无需配对绑定、只需连接即可。