请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC2650 主题中讨论的其他器件:CC2650、 LAUNCHXL-CC2640R2
您好!
我有一个带 Arduino 平台的温度传感器、通过 ESP8266通过 WiFi 传递价值。
我想得到与 TI 传感器标签类似的东西。 因此、移动我的温度传感器通过蓝牙发送值、并使其与电池纽扣 电池一起工作。
我需要知道、如果我要通过蓝牙迁移平台、 launchpad CC2650是否是一个不错的选择? 我知道这不支持蓝牙 堆栈5。
如果我想使用其他传感器而不是温度传感器、我是否需要该 Launchpad 的其他任何东西? 比如气体传感器...
谢谢