This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:基于 BLE 的简单温度传感器

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, LAUNCHXL-CC2640R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/591737/launchxl-cc2650-simple-temperature-sensor-over-ble

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
主题中讨论的其他器件:CC2650LAUNCHXL-CC2640R2

您好!

我有一个带 Arduino 平台的温度传感器、通过 ESP8266通过 WiFi 传递价值。

我想得到与 TI 传感器标签类似的东西。 因此、移动我的温度传感器通过蓝牙发送值、并使其与电池纽扣 电池一起工作。  

我需要知道、如果我要通过蓝牙迁移平台、 launchpad CC2650是否是一个不错的选择? 我知道这不支持蓝牙 堆栈5。

如果我想使用其他传感器而不是温度传感器、我是否需要该 Launchpad 的其他任何东西?  比如气体传感器...

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用支持 BLE 5.0的硬件的 LAUNCHXL-CC2640R2。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我们能否使用此工具构建与 TIsensortag 类似的产品? 比如温度传感器...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这样做没有问题。