请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 您好!
我使用 IAR 7.70.2开发软件。 我为 cc2640R2和 IAR 7.80.3安装了 SDK。
我在 IAR 7.80.3中打开了 simple_peripheral 项目、并对其进行了编译。 但是、当我在 IAR 7.70.2中打开项目时、它确实会编译并显示以下错误。
我按下 OK 并编译项目、然后得到以下错误。
如何解决?
正在等待您的回复。