This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:IAR 7.70.2出现 simple_peripheral 编译错误

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/591470/cc2640-simple_peripheral-compilation-error-with-iar-7-70-2

器件型号:CC2640

您好!

我使用 IAR 7.70.2开发软件。 我为 cc2640R2和 IAR 7.80.3安装了 SDK。

我在 IAR 7.80.3中打开了 simple_peripheral 项目、并对其进行了编译。 但是、当我在 IAR 7.70.2中打开项目时、它确实会编译并显示以下错误。

我按下 OK 并编译项目、然后得到以下错误。

如何解决?  

正在等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    IAR 项目通常与早期的 IAR 工具链版本不向后兼容。 您将需要使用7.80.3+。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的回复。
    是否无法进行更改并使其在较低版本上运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道将项目返回到早期 IAR 工具版本的任何过程。 为什么不能使用7.80.3或 CCS?

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您不能在旧版本的 IDE 上打开新版本 IDE 的项目。但您可以在新版本上打开旧版本的项目:)。 =>最佳解决方案:使用新版本的 IDE :P