This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/cc2640:用于与移动设备进行 cc2640配对

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/590980/ccs-cc2640-for-cc2640-paring-with-mobile

器件型号:CC2640

工具/软件:Code Composer Studio

大家好

器件:cc2640F128

IDE:ccsv7.

SDK:BLE_SDK_2_02_01_18

我有 CC2640F128RHB 5*5 (15GPIO)模块。

我使用了 simple_peripheral_cc2650em 示例。

我对我的手机和 cc2640进行配对。 但在 Mt 移动设备上、我遇到了以下错误。

"无法与 BLE (7E1F)配对  

使用不正确的 PIN 或密钥"

在此示例中,我进行了两次更改,在“高级选项”=>“预定义符号”中添加了两个宏。

CC2650DK_5XD

CC2650EM_5XD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您的设备无法输入密钥、则无法与该方法配对。

    我建议您查看我们的软件开发人员指南、了解不同的配对方法。

    software-dl.ti.com/.../index.html
    software-dl.ti.com/.../index.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我用于配对的 SDK 中的任何示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    代码片段可在文档中找到。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么是密钥输入功能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以从我们的软件开发人员指南中看到:
    "密钥输入是一种经过身份验证的配对类型、可防止 MITM 攻击。 它可以是 LE 传统配对或安全连接配对。 在此配对方法中、一个设备显示6位密码、另一个设备输入密码。 如配对模式选择中所述、IO 功能决定哪个器件执行哪个角色。 在 GAPBondMgr 启动时注册的密码回调用于输入或显示密码。 以下是在显示密码的地方启动密码条目配对的示例。"