请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 工具/软件:Code Composer Studio
大家好
器件:cc2640F128
IDE:ccsv7.
SDK:BLE_SDK_2_02_01_18
我有 CC2640F128RHB 5*5 (15GPIO)模块。
我使用了 simple_peripheral_cc2650em 示例。
我对我的手机和 cc2640进行配对。 但在 Mt 移动设备上、我遇到了以下错误。
"无法与 BLE (7E1F)配对
使用不正确的 PIN 或密钥"
在此示例中,我进行了两次更改,在“高级选项”=>“预定义符号”中添加了两个宏。
CC2650DK_5XD
CC2650EM_5XD