This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650:Project Zero 不能在 CC2650MODA 模块上运行#39;t?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/590461/rtos-cc2650-project-zero-doesn-t-work-on-cc2650moda-module

器件型号:CC2650

工具/软件:TI-RTOS

CC2650 Project Zero 为何不能在 CC2650MODA 模块上工作?

我编译了堆栈和应用、并使用 SmartRF 闪存编程器2中的"多"十六进制选项对其进行了刷写。 它已成功闪烁、但我看不到它使用 BLE 扫描仪或 TI Starter iOS 应用。

CC2650 SensorTag 上的工作流程相同。 我还没有任何 CC2650 LaunchPad、但我假设它也能在这些 LaunchPad 上运行。

我们的产品将使用 Moda 模块、我希望我可以使用 Project Zero 作为起点。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2650MODA 是5x5芯片、但 ProjectZero 是7x7。 您必须在 ProjectZero 中将 define 从 CC2650DK-7ID 更改为 CC2650DK-5XD、并将 LED/BTN 的相关 GPIO 映射到 CC2650MODA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    它只是 CC2650_LAUNCHXL.h 文件中的一个#define 吗? 将其从 CC2650EM_7ID 更改为 CC2650EM_5XD?
    并更改 GPIO 映射、还是在 CC2650_LAUNCHXL.h 中?

    此外、我只需要为应用项目执行此操作、对吗? 不适用于堆栈项目?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为最简单的方法是修改 CC2650_LAUNCHXL.h 并使用 CC2650MODA 的 IO 引脚、而不是原始设置。