请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 工具/软件:TI-RTOS
CC2650 Project Zero 为何不能在 CC2650MODA 模块上工作?
我编译了堆栈和应用、并使用 SmartRF 闪存编程器2中的"多"十六进制选项对其进行了刷写。 它已成功闪烁、但我看不到它使用 BLE 扫描仪或 TI Starter iOS 应用。
CC2650 SensorTag 上的工作流程相同。 我还没有任何 CC2650 LaunchPad、但我假设它也能在这些 LaunchPad 上运行。
我们的产品将使用 Moda 模块、我希望我可以使用 Project Zero 作为起点。
谢谢。