请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2 Thread 中讨论的其他器件:CC2650、
您好!
我已成功将 SimpleBLEPeripheral 加载到 LAUNCHXL-CC2640R2上。 我从提供电源的调试计算机上断开了 LaunchPad。 相反、我通过3.30VDC 的外部工作台电源为器件供电。 LaunchPad 消耗大约70mA 的直流稳态电流。 通过测量电源返回桥臂中1欧姆电阻器上的电压、我可以在示波器上看到与蓝牙无线电相关的活动非常有限、但与直流电流消耗相比、它真的很小。 您的 CC2650模块 BoosterPack 提供了一种直接测量模块电流消耗的机制。 您是否在 CC2640R2中包含了此类功能?
谢谢、
Patrick