This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:仅在 Launchpad 上测量 CC2640R2的电流消耗

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, LAUNCHXL-CC2640R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/590601/launchxl-cc2640r2-measuring-current-consumption-of-the-cc2640r2-only-on-the-launchpad

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

您好!

我已成功将 SimpleBLEPeripheral 加载到 LAUNCHXL-CC2640R2上。 我从提供电源的调试计算机上断开了 LaunchPad。 相反、我通过3.30VDC 的外部工作台电源为器件供电。 LaunchPad 消耗大约70mA 的直流稳态电流。 通过测量电源返回桥臂中1欧姆电阻器上的电压、我可以在示波器上看到与蓝牙无线电相关的活动非常有限、但与直流电流消耗相比、它真的很小。 您的 CC2650模块 BoosterPack 提供了一种直接测量模块电流消耗的机制。 您是否在 CC2640R2中包含了此类功能?

谢谢、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请查看我们的应用手册测量低功耗蓝牙功耗: www.ti.com/.../swra478
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这确实是一份有关低功耗 BLE 器件电流测量的出色应用手册-干得不错。 但是、它引用了第5.3.4节中的功率计算器工具、但未提供有关如何获得此类工具的链接或建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    功率计算 器位于此处:www.ti.com/.../power-calculator.page (访问 ti.com/ble、单击功率计算器选项卡)。

    我们将确保使用下一修订版的链接更新应用手册。

    此致、
    Fredrik