This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:移动电话#39;t 连接到基于 CC2650的定制板

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/588906/cc2650-mobile-phone-can-t-connect-to-a-custom-cc2650-based-board

器件型号:CC2650

您好!

我正在使用 CC2650开发定制板。 乍一看、硬件没有明显的问题、包括射频器件-我已经使用 Smart RF Studio 测试了定制板和 Launchpad 之间的数据包发送和接收、这一切正常。 广播效果也很好-在扫描设备时、可以在电话的设备列表中看到设备。 但是、存在一种奇怪的情况-当尝试从手机连接自定义设备时、这是不可能的。 下载具有相同堆栈和应用程序的 Launchpad 板时、它确实连接正确。 我正在寻找从何处寻找问题以及如何对其进行调试的想法。

尤其是在通信方面、定制板和 Launchpad 不应不同、MCU 也是相同的。 如果广播正常、并且 Smart RF Studio 发送和接收数据包也正常、那么问题是否仍在硬件中? 有一种奇怪的现象,就是晚上可以连接手机和目标板,但是没有任何修改,第二天可以做广告,但是不能连接……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是否有人可以看到我的上述问题? 我将简化我的请求:我为 CC2650 Launchpad 使用了"简单 BLE 外设"演示-在将其加载到 Launchpad 板中时、广播和与板的连接正常;在将其加载到定制板中时、广播正常、但与板的连接不起作用。 我需要的是一个提示、即在何处挖掘以识别特定问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,Katamen,

    这听起来像是 RTC 的问题。 您使用的是什么32kHz 时钟源? 您是否验证了其精度? 如果不是、请查看技术参考手册(www.ti.com/lit/pdf/swcu117)第11章中有关如何输出时钟和引脚以进行测量的说明。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持、Fredrik! 在某种程度上、它变成了焊接问题-由于另一个问题而将 CC2650替换为新问题后、通信开始按预期工作。
    此致、
    假面