请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 您好!
我正在使用 CC2650开发定制板。 乍一看、硬件没有明显的问题、包括射频器件-我已经使用 Smart RF Studio 测试了定制板和 Launchpad 之间的数据包发送和接收、这一切正常。 广播效果也很好-在扫描设备时、可以在电话的设备列表中看到设备。 但是、存在一种奇怪的情况-当尝试从手机连接自定义设备时、这是不可能的。 下载具有相同堆栈和应用程序的 Launchpad 板时、它确实连接正确。 我正在寻找从何处寻找问题以及如何对其进行调试的想法。
尤其是在通信方面、定制板和 Launchpad 不应不同、MCU 也是相同的。 如果广播正常、并且 Smart RF Studio 发送和接收数据包也正常、那么问题是否仍在硬件中? 有一种奇怪的现象,就是晚上可以连接手机和目标板,但是没有任何修改,第二天可以做广告,但是不能连接……