请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 主题中讨论的其他器件: TM4C1294NCPDT
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我开始使用 CC2650Launchpad 在 CC2650上进行开发。
我对此有2个问题:
问题1:我想知道是否可以在不使用 RTOS 的情况下使用 CC2650 (在 main 中仅为 while (1))。
问题2:我想直接使用寄存器对 CC2650进行编程。 是否有一个包含 CC2650所有寄存器的文件?
对于示例、当我使用 TM4C1294进行开发时、我在项目中添加了文件 tm4c1294ncpdt.h、其中定义了所有寄存器。 CC2650的文件是否相同?
请。
感谢您的回答。
Loic