This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:不带 RTOS 且具有寄存器和#39文件的 CC2650项目

Guru**** 2573495 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/566688/ccs-cc2650-cc2650-project-without-rtos-and-with-register-s-file

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件: TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我开始使用 CC2650Launchpad 在 CC2650上进行开发。

我对此有2个问题:


问题1:我想知道是否可以在不使用 RTOS 的情况下使用 CC2650 (在 main 中仅为 while (1))。

问题2:我想直接使用寄存器对 CC2650进行编程。 是否有一个包含 CC2650所有寄存器的文件?

对于示例、当我使用 TM4C1294进行开发时、我在项目中添加了文件 tm4c1294ncpdt.h、其中定义了所有寄存器。 CC2650的文件是否相同?

请。

感谢您的回答。

Loic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Q1:否
    Q2:如果您已经熟悉 TivaWare driverlib、则还可以使用类似的 driverlib 结构访问 CC26xx 硬件寄存器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。