This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:带 PM 的 PTM + NPI 双线 UART

Guru**** 2573705 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/566296/cc2640-ptm-npi-two-wire-uart-with-pm

器件型号:CC2640

您好!

我们希望在具有双线 UART 和 POWER_SAVE/Power Manager 的 CC2640上实现 PTM。 我们在 http://processors.wiki.ti.com/index.php/NPI_Two_Wire_UART_with_PM 上发现 、NPI 可以没有 MRDY 和 SRDY 导线、并在 CC2640上保持电源管理器功能。

我们的问题是:我们是否可以使用此 NPI 模式在 CC2640上实现 PTM?

此致、

Jérôme μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jérôme、

    是的、这绝对是可能的、但我们没有任何支持它的开箱即用示例。

    我建议从双线 NPI wiki 和 PTM wiki 获取信息。 您将需要改用统一 NPI 任务。