请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 您好!
我们希望在具有双线 UART 和 POWER_SAVE/Power Manager 的 CC2640上实现 PTM。 我们在 http://processors.wiki.ti.com/index.php/NPI_Two_Wire_UART_with_PM 上发现 、NPI 可以没有 MRDY 和 SRDY 导线、并在 CC2640上保持电源管理器功能。
我们的问题是:我们是否可以使用此 NPI 模式在 CC2640上实现 PTM?
此致、
Jérôme μ A