请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 主题中讨论的其他器件:CC2540、
您好!
我想在我的应用中使用扩展功能支持。 我启用了以下功能
-dlb_V42_features =EXT_DATA_LEN_CFG
在 build_config.opt 中
但监听器日志仍然显示该功能不存在。 是否缺少任何其他设置?
正在等待您的回复。
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.