This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:在栈2.2.1中启用扩展功能支持

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/589768/cc2640-enable-the-extended-feature-support-in-stack-2-2-1

器件型号:CC2640
主题中讨论的其他器件:CC2540

您好!

我想在我的应用中使用扩展功能支持。 我启用了以下功能  

-dlb_V42_features =EXT_DATA_LEN_CFG

在 build_config.opt 中  

但监听器日志仍然显示该功能不存在。 是否缺少任何其他设置?

正在等待您的回复。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否已查看我们的软件开发人员指南的此部分?
    software-dl.ti.com/.../index.html

    您使用的是哪款监听器? 请注意、CC2540软件狗的数据包监听器不支持 BT 4.2功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christin Lee:

    感谢您的回复。 我正在使用一线监听器。 我在这两种情况下都将 Andriod 手机和 iphone 连接到 cc2640、这表明该功能未启用。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以附加监听器日志? 您是否还遵循了软件开发人员指南?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Christin,

    我使它正常工作、问题在于主器件。