This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:连接到 I2C 加速计、要使用传感器控制器或加速计中断引脚来降低功耗?

Guru**** 2576955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/566528/launchxl-cc2640r2-interfaced-to-i2c-accelerometer-to-use-sensor-controller-or-accelerometer-interrupt-pin-for-lower-power-consumption

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2
Thread 中讨论的其他器件:CC2650CC2640

您好!

  我要将 I2C 加速计与中断引脚信号连接到 CC2640R2。 目前、我正在使用 CC2650 Launchpad 进行软件开发。 我已经了解到、建议使用传感器控制器来降低总体电流消耗。 不过、加速计 IC 可配置为在设定的加速事件发生时向 CC2640R2输出信号。 根据我的理解、来自设定加速事件的中断也降低了总体电流消耗。  

  将 I2C 加速计与中断引脚信号连接到 CC2640R2时、您建议采用哪种方法来降低总电流消耗? 是使用传感器控制器还是来自加速计的中断信号。

-克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    使用 SCS 可以实现更低的电流消耗、然后您可以使用输出来决定是否唤醒主 CPU。 有关传感器控制器引擎的更多信息、请访问 e2e.ti.com/.../495518

    我们还为 Sensor Controller Studio 提供了 simplelink Academy 培训:
    software-dl.ti.com/.../overview.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christin:

    在我们的电路设计中、已经有一个从加速计传感器连接到 CC2640的中断引脚。 因此、如果我使用传感器控制器、我将检查中断引脚、然后通过 I2C 读取加速计数据。 如果检测到加速计抖动、我会向主 CPU 发送消息。

    我将进一步思考、如果我只需要检查传感器控制器的加速计中断引脚。 由于、加速计可配置为在设定加速事件时向 CC2640R2输出信号。

    加速计的主要用途是检测 CC2640是否已移动或摇晃。 我还不确定它是否会用于唤醒主 CPU。

    -克尔