请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2 Thread 中讨论的其他器件:CC2650、 CC2640
您好!
我要将 I2C 加速计与中断引脚信号连接到 CC2640R2。 目前、我正在使用 CC2650 Launchpad 进行软件开发。 我已经了解到、建议使用传感器控制器来降低总体电流消耗。 不过、加速计 IC 可配置为在设定的加速事件发生时向 CC2640R2输出信号。 根据我的理解、来自设定加速事件的中断也降低了总体电流消耗。
将 I2C 加速计与中断引脚信号连接到 CC2640R2时、您建议采用哪种方法来降低总电流消耗? 是使用传感器控制器还是来自加速计的中断信号。
-克尔