This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关 CC2640R2蓝牙连接句柄的问题

Guru**** 2576955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/566206/questions-about-cc2640r2-bluetooth-connection-handle

CC2640R2 SDK 1.00.00.00.22

您好! 在 peripheral.c 中

案例 GAP_LINK_established _事件:

gapEstLinkReqEvent_t * pPktt =(gapEstLinkReqEvent_t *) pMsg;

if (pkt->hdr.status ==成功)

void memcpy (gapRole_ConnectedDevAddr、pkt--> devAddr、B_ADDR_LEN);
gapRole_ConnectionHandle = pPKT->connectionHandle;
gapRole_state = GAPROLE_Connected;

//存储连接信息
gapRole_ConnInterval = pkt->connInterval;
gapRole_ConnSlaveLatency = pPKT->connLatency;
gapRole_ConnTimeout = pPKT->connTimeout;
gapRole_ConnectedDevAddrType = pPkt->devAddrType;

GapRole_ConnectionHandle 值  为0 ???

谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建立蓝牙连接后、通过以下函数获取连接句柄、通过句柄获取值为0

    GAPRole_GetParameter (GAPROLE_CONNNANDLE、connHandle);

    connHandle 值0

    为什么???

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果使用 BTool、则会看到连接句柄 = 0是有效的句柄值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    当我使用 ANCS 服务时、在 DISC_ANC_START 下、通过函数 GATT_DiscPrimaryServiceByUUID 将服务发现到无限循环中
    为什么??
    谢谢!!!
    抱歉、您是否有任何 CC2640R2平台与协议的 ANCS 例程相关
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不关注您的说法、您是否在 peripheral.c 中实现了自己的代码? 您是否在谈论 Apple 通知中心服务、如果不是、您是否能更具体?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Christin Lee
    是的、Apple 通知中心服务、CC2640R2 ANCS 项目平台上是否有人???
    或者、您是否有关于 ANCS 服务 CC2640R2平台的任何信息?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法理解您的问题。 您是否意味着您需要有关实施服务的帮助?
    Apple 已经为开发人员提供了规范、因此您所需做的就是实现 simple_peripheral 项目的服务。
    developer.apple.com/.../Specification.html

    我们提供了 simplelink Academy 培训、向您介绍如何使用我们的软件实施您的定制配置文件
    software-dl.ti.com/.../ble_01_custom_profile.html