器件型号:CC2540DK
您好~
我想使用 B-tool 对"SmartRF05评估板+ cc2540EM"(CC2540开发套件)进行编程
通过遵循 swru210a (SmartRF05评估板用户指南)和 swru301a (低功耗 BluetoothCC2540开发套件 CC2541评估模块套件用户指南)
我已经在我的 PC 上安装了低功耗蓝牙软件堆栈、SmartRF Studio、SmartRF Flash Programmer、B-tool (Windows7 32位)。
并启用我的 RS232转 USB 电缆。
如下图所示、当我通过 USB 电缆(而不是 RS232-USB 电缆)将"SmartRF05评估板+ cc2540EM"连接到计算机时、
我可以看到 SmartRF05EB 驱动器已启用、RS232电缆已就绪。
在 SmartRF05评估板和我的 PC 之间连接 RS232电缆后、我开始打开 B-tool、
我可以注意到、在串行设备设置或驱动程序问题方面存在连接错误、如下图所示。
1。
我是否错过了将 B-tool 用于 SmartRF05评估板的方法?
它是否必须在 COM 端口而非 Cebal 控制器件上识别"SmartRF05EB"?
是否必须打开 "SmartRF05EB"上的"RS232 Enable"?
2.
要将 B-tool 用于 SmartRF05评估板、我尝试将 hex 文件下载到 SmartRF05评估板、因为它是主机而非密文
两种情况
C:\Texas Instruments\BLE-CC254x-1.4.2.2\Accessories\HexFiles\CC2541_SmartRF_SimpleBLECentral
C:\Texas Instruments\BLE-CC254x-1.4.2.2\Accessories\HexFiles\CC2541_SmartRF_HostTestRelease_All
通过在 swru301上遵循 part4、哪一个是正确的十六进制文件?
它显示"C:\...\BLE-CC254X-1.1b\Accessories\Hex Files\CC254X_BLE_SmartRF_HostTestRelease_Master.hex"、但我的计算机中没有文件。
CF)
我已经尝试在 B-tool 上设置多种关于波特率和奇偶校验的串行端口。
我已经尝试使用驱动程序文件(C:\Texas Instruments\BLE-CC254x-1.4.2.2\Accessories\Drivers\ccxxxx_usb_cdc.inf)来识别"SmartRF05EB"、但失败了。
我有成功使用 CC2540 USB 软件狗和 B-tool 并对其进行编程的经验(非常初学者级别)。
感谢您阅读我的长问题。