请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
当我使用 launchpad 上的 SmartRF 闪存编程器2执行强制批量擦除时、我无法再让它进行广播。 我使用的是 CCS7、我采取的步骤是
-- 构建 simple_peripheral 堆栈和应用程序
-- 调试堆栈
-- 调试应用程序
LaunchPad 在批量擦除之前工作、擦除之后是否需要执行某项操作?
谢谢、
Nick Banas