This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2640R2:简单外设在批量擦除后不再广播

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/589701/ccs-launchxl-cc2640r2-simple-peripheral-no-longer-advertises-after-mass-erase

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

当我使用 launchpad 上的 SmartRF 闪存编程器2执行强制批量擦除时、我无法再让它进行广播。  我使用的是 CCS7、我采取的步骤是

-- 构建 simple_peripheral 堆栈和应用程序

-- 调试堆栈

-- 调试应用程序

LaunchPad 在批量擦除之前工作、擦除之后是否需要执行某项操作?

谢谢、

Nick Banas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    调试应用程序时、是否能够转到 simpleBLEPeripheral_init 函数?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    应用程序上的调试将在 boot.asm 中停止、并显示此消息

    _c_int00 () at boot.asm:254 0x000068F4 (_c_int00不包含帧信息)

    行是" BL exit_RTN "

    main.c 在处停止

    main.c:161 0x00003848处的 main()

    此外、我还记得、当 Launchpad 之前进行广播时、绿色 LED 亮起、它不再亮起。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、因此我能够让 Launchpad 在  使用 SmartRF 闪存编程器2从 FLASHROM 文件夹加载 simple_peripheral_cc2640r2lp_stack.out 和 simple_peripheral_cc2640r2lp_app.out 后开始广播。  这些是默认程序的全新构建。  我将了解我是否可以立即加载我的自定义应用。