请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 Thread 中讨论的其他器件: BLE-STACK
您好!
我们将在 CC2650 Launchpad 中使用 SPP_ble_server 项目、广播间隔为20ms、并使用 Advertisement 类型 GAP_ADTYPE_ADV_IND。
它每20ms 广播一次。 与文档广播事件一样、广播事件所需的时间将小于1ms、然后它将进入睡眠状态。
在本例中、广播事件在每个间隔上花费5ms。 时钟开启5ms (CH1)。
这5ms 背后的逻辑是什么?
请帮助我们将其减少到1ms?
谢谢、
Santhanarayanan