This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:广播事件持续时间

Guru**** 2574995 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/588760/cc2650-advertising-event-duration

器件型号:CC2650
Thread 中讨论的其他器件: BLE-STACK

您好!

我们将在 CC2650 Launchpad 中使用 SPP_ble_server 项目、广播间隔为20ms、并使用 Advertisement 类型 GAP_ADTYPE_ADV_IND。

它每20ms 广播一次。 与文档广播事件一样、广播事件所需的时间将小于1ms、然后它将进入睡眠状态。

在本例中、广播事件在每个间隔上花费5ms。 时钟开启5ms (CH1)。

这5ms 背后的逻辑是什么?

请帮助我们将其减少到1ms?

谢谢、

Santhanarayanan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用哪些 BLE-Stack 重现此问题? 我建议首先在 TI 硬件上进行复制、并排除外部因素。

    此外、应用可能会保持器件处于唤醒状态以执行额外处理、这是有原因的。 您是否能够验证您的应用在电流消耗增加的这段时间内是否未运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们使用的是 BLE-Stack 2.2.0和 TI-RTOS v2_18_00_03。

    是的、在第4ms 之后的5ms 内、它仅开始工作。 在这4ms 之前、它不起作用。

    我们要消除广播事件中的前4ms。
    广播事件时间喜欢为1ms。

    谢谢、
    Santhanarayanan